08.05.2009 11:20 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo allerseits, um einen Ausgang einer 0BA5 zeitverzögert einzuschalten suche ich nach einer Möglichkeit den Wert eines Zählers definiert zu beinflussen. Da das mit einem Impulsgeber nur sehr ungenau zu machen ist und ich in den vorhandenen Beiträgen nichts unkompliziertes gefunden habe, bitte ich um Hilfestellung. Im angehängten Beispiel soll mit dem Taster I2 der Wert des Zählers B3 um z.B. 80 erhöht werden um mit der Einschaltverzögerung B4 zu schalten, bei zweiten mal tasten wären das 160 usw. Der Wert soll nur einmal täglich verändert werden, ist also zeitlich unkritisch. Hat jemand eine Idee die nur wenig Blöcke benötigt? MfG. ring24h DateianhangZaehler_001.zip (158 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
08.05.2009 21:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo ring24h, siehe dir dazu mal meinen Lösungsvorschlag im Dateianhang an. Das Prinzip stammt aus einer von mir u. a. in der Schaltungssammlung veröffentlichten Eingabeschaltung. MfG Betel DateianhangZaehler_002.zip (154 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.05.2009 23:19 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo Betel, wollte soeben melden, daß ich eine für mich ausreichende Lösung gefunden habe und musste die nochmal neu zippen da du logischerweise den gleichen Dateinamen verwendet hast. Deine Schaltungssammlung habe ich mir natürlich gründlich angesehen und die Schaltung "DEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich" hatte ich noch gestern auf dem Monitor, konnte aber keinen Zusammenhang mit meinem Problem erkennen. Wie dem auch sei, möchte ich mich bedanken und denke, daß bei Ansicht dieser einfachen Schaltung einigen im Forum (wie auch mir), die analogen Blöcke verständlicher wurden. Habe aber mal meine Lösung angehängt, ist zwar nicht so schnell, funktioniert aber auch mit einer 0BA4, evtl. kann´s ja jemand gebrauchen. MfG. ring24h DateianhangZaehler_003.zip (151 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ring24h am: 08.05.2009 23:42Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf