11.04.2008 08:04 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, ich weiß zwar nicht was Du konkret machen möchtest. Für die Archivieren in eine Datenbank ist WinCC flexible im Zusammenhang mit Oracel nicht freigeben. Freigegebene Datenbanken Die Archivierung mit WinCCflexible Runtime ist mit folgenden Datenbanken freigegeben:
Vielleicht hilft Dir ja auch folgender FAQ (Bsp. SQL-Datenbank) weiter: |
24.04.2008 09:12 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, Voraussetzung ist das Vorhandensein eines Oracle-Clients auf dem WinCC-Flex-PC. Dann liegt das Geheimnis nur noch im Connection-String von ADODB.Connection. Die Verbindung kann man über den OLE-Treiber von MS oder von Oracle herstellen (prinzipiell auch über ODBC, was aber unnötig Aufwand bedeutet). Der Oracle-Treiber benötigt einen Eintrag im Net-Manager von Oracle, der MS-Treiber kommt ohne diesen Eintrag aus. Im Anhang ist ein Beispiel für den Oracle-user "scott" mit Passwort "tiger" beschrieben. mfg Cookie Dateianhangora.zip (145 Downloads) |
Folgen Sie uns auf