26.05.2008 12:32 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Seekrabbe, entschuldige die späte Antwort, aber gelegentlich ist man nicht da. Um Deine Frage zu beantworten nehme ich Deinen Faden auf. Du sagst selbst das Du über den Port 5900 die SmartService Funktion anwendest. Gut damit ist klar, sowohl Dein PC, über das Internet, als auch die Panels, im privaten Netz,nutzen diesen Port. Es ist nicht möglich dem Smart Service zu sagen das er jetzt als Zieladresse den Port 70... zu verwenden. Die Software wird immer den gleichen Port verwenden. Dass ist der Grund warum nur das Panel erreichbar ist das den Port 5900 gemappt bekommen hat in der Projektierung des Routers. Was kann man dagegen tun? Ich würde sagen der einzig gangbare Weg für Dich ist die Anwendung von VPN. Durch VPN bekommst Du direkten Zugriff auf das gesamte Netzwerk und damit natürlich auch alle Ports. So ist ein einfacher und sicherere Zugang möglich. Da DynDNS funktioniert kannst Du mit Handelsüblichen VPN Routern (VPN Gateway)und einer VPN Client Software arbeiten. Dies funktioniert ohne Probleme über das Internet. Hier ist ein Beispiel dafür: WAN Zugangsmethoden und hier: VPN-Verbindungen mit Standard DSL-Routern(Gateway / Gateway sowie Gateway / Client) (Deutsch) Viel Spaß beim ausprobieren! Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf