27.10.2021 21:18 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
wer, der ein SCCM Env. betreibt, hier glücklich sein ? Installationsroutine ist, sorry, schlecht. Wie soll man so etwas automatisieren ? Eine Installationsroutine, IN der Installationsroutine :) Wer auf der welt kommt auf sowas ? Bitte dann auch eine angepasste Info bzgl. Record Funktion, da kannste auswählen was du willst, bekommst bei beiden das selbe..... und das als "Marktführer". Wenn Jemand weiss wie das geht, wie man z.B. den ProAgent installiert bekommt (die MSI ist ja auch nicht grad das "yellow from the egg". Bitte melden bei mir..... Vielen Dank :) da erwartet man, für das was man zahlt schon mehr :) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/28/2021 08:06:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.10.2021 06:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Hallo aVogl, zuerst einmal willkommen im Forum. Bitte poste nicht doppelt zum selben Problem. Du hast doch schon hier ein eigenes Thema erstellt: WinCC Pro Agent / SCCM automatisierung |
28.10.2021 08:10 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 1087 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das Zweite Thema mit dem Titel WinCC Pro Agent / SCCM automatisierung wurde in der Konferenz SIMATIC WinCC flexible veröffentlicht. Gruß The Helping Hand |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf