14.07.2006 09:09 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich befürchte das dieses Problemnur an der Siemens"Hotline" beantwortet werden kann. Ich habe diese Funktion auch schon mal verwendet und hatte keine Probleme (MP370). Sieht fast so aus, als wenn der "Touchscreen-Treiber" mit der Funktion bzw. mit der langen Betätigung der Taste ein Problem hat (es scheint ja so zu sein, dass das Problem immer auftritt). Ich habe im Netz einen schon älteren EIntrag gefunden => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15197094 Eventuell kann dir dieser weiterhelfen. Gruß |
26.07.2006 14:33 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Das ist kein Problem von WinCC das ist ein Problem des Touchscreens. Hier die Lösung vom Customer support! Danke an den Support!!! http://www.elotouch.com/support/webtech/universal_420_timeout.asp |
Folgen Sie uns auf