15.04.2008 10:35 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also im Grunde solltest DU mal die Anschlussbox kontrollieren. -> Wenn es der letzte Teilnehmer ist, mussDu den Abschlusswiderstand aktivieren! Hast Du irgendeine "Box ID" projektiert? Hast Du das Panel in Step 7 integriert -> In der PG/PC Schnittstelle müßtest Du ja den Teilnehmer sehen. Verwendest Du DP-Direkttasten? Nur wenn du diese verwendest kann eigentlich die Meldung mit dem Stationsausfall kommen. Was für eine Meldung bekommst DU denn am Panel abgezeigt? -> Ich denke mal, dass Du Dir die Systemmeldungen anzeigen läßt. Hier mal der Link zum Handbuch. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22166637 Gruß |
30.04.2008 09:36 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, wenn du das Netpro öffnest hängen dann CPU und Panel am gleichen DP-Strang? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf