13.02.2018 16:30 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt helfen. Wir versuchen den DataMonitorClient ohne Benutzerinteraktion zu installieren. Ich habe dazu diesen Link gefunden (Abschnitt 1.2): https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/73506010 Leider ist die Installation nicht erfolgreich (Anbei das Log-FIle). Folgender Inhalt in der Options.ini: [USERINFO] Wird versucht die Anwendung direkt über die MSI Datei zu installieren erhalten wir folgende Fehlermeldung: Please start Setup on Windows Vista / 7 over Setup.exe or run as Administrator. Ich hoffe ihr könnt helfen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Stefan. DateianhanginstallWebNav.txt (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 14.02.2018 10:03:07Link optimiert. |
|
26.02.2018 13:27 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung:
|
Hi, kann es sein dass das OS nicht kompatibel zu WinCC 7.2 ist? Anbei der Link zum Kompatool: https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf Die Installation sollte von einem ISO file oder von einer DVD möglich sein. Der Technical Support kann bei solchen Sachen auch immer gut helfen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2090 Grüße |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
Folgen Sie uns auf