15.07.2022 12:12 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 1338 Bewertung: (42) |
Da ja meist mehr als 4GB SD karten eingesetzt werden, die 20000 Datensätze ja nicht überschrieben werden - denke ich das ein zuvielfach Schreiben nicht das Problem sein kann ?? oder gibts da andere Erfahrungen ?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 07/15/2022 12:51:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.07.2022 23:54 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
... bis dahin ist sie Mikroplastik |
Folgen Sie uns auf