13.09.2023 08:13 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (18) |
Bist du der Anleitung gefolgt, wie hier im Download mit enthalten? Anleitung zur Erstellung des Image & Partition Creator - 277060 - Industry Support Siemens Dürfte dieser entsprechen: SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6 (siemens.com) Prinzipiell ist es bei allen "modernen" Imaging-Programmen möglich, das Backup aus dem laufenden Windows heraus zu starten. Das wird auch so beschrieben. Bitlocker und Laufwerksschreibschutz sollen aus sein (siehe zweiter Link). Zur Not kann man auch mit Windows Bordmitteln "Systemsteuerung-System und Sicherheit-Sichern und Wiederherstellen (Windows 7 )" ein Notfallbootmedium und Image erstellen (dort ist die Funktionalität aber sehr eingeschränkt; z.B. ein Zielmedium pro einem Image-Stand). |
Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 09/13/2023 10:59:45Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 09/13/2023 11:00:35 |
|
Folgen Sie uns auf