28.11.2018 08:00 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 06.02.2025 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo AndreKIT, herzlich Willkommen in der PCS 7 Welt. Aus eigener Erfahrung weiß ich das der PCS 7 Einstieg nicht unbedingt der einfachste ist, daher habe ich dir hier mal ein paar der wichtigsten Dokumente für den Einstieg zusammengestellt:
Im Grunde könnte man die Liste noch um so einige Beispiele erweitert, aber für den Anfang sollte es reichen. Die Meldung "Der Baustein DB714 existiert schon in der CPU! Baustein wurde nicht geladen." erscheint, wenn du dein Programm übersetzt und dann nicht aus dem CFC-Editor lädst sondern aus dem SIMATIC Manager. Der Laden-Button im SIMATIC Manager lädt einfach alle Bausteine aus dem "S7-Programm > Bausteine" in die AS, dieses Laden bekommt jedoch der CFC-Editor nicht mit. Beim nächsten Delta-Laden aus dem CFC-Editor will der CFC-Editor den aus seiner Sicht noch nicht vorhanden Baustein laden. Beim Laden bemerkt dieser, dass der Baustein schon vorhanden ist und bringt halt die Fehlermeldung. Die einfachste Möglichkeit ist einfach ein Laden des gesamten Programms. Es gibt auch noch eine alternative, wenn ein Laden des gesamten Programms nicht möglich ist, diese ist im englischen Forum beschrieben. Und nur als Hinweis, Baugruppentreiber werden nicht beim Laden erzeugt sondern beim Übersetzen. Hierfür musst du im CFC-Editor auf "Übersetzen" klicken und im sich öffnen Dialog findest du das Optionsfeld "Baugruppentreiber erzeugen". Die Option ist aber standardmäßig bei PCS 7 aktiviert. Die Baugruppentreiber werden erst nach dem erneuten Öffnen des CFC-Plans mit grünen Verbindungen dargestellt. Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 28.11.2018 08:00:51Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 28.11.2018 08:01:44 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf