26.11.2022 08:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wir haben jetzt im Rahmen unseres SUS das Step7 Prof. V18 Lizenzupdate erhalten und ich habe nun ein paar Fragen zu der neuen TIA Portal Version: Ich habe jetzt ein größeres Projekt mit S7 1500 und TP1200 Comfort Panel mit TIA V17 realisiert. Dafür habe ich eine Step7 Professional Lizenz und eine Lizenz für WinCC Advanced. - Ich vermute, ich benötige zwingend auch ein Lizenzupdate für die WinCC Advanced Lizenz von V17 nach V18, sonst kann ich nicht beide Tools im TIA V18 nutzen? - Kann ich mit der WinCC Advanced Lizenz auch das Engineering für die Unified Panels durchführen, oder wird da eine extra Lizenz fällig? - Muss das Engineering Tool für Unified Panels nachinstalliert werden, oder wird die gleiche Engineering Umgebung von WinCC Advanced genutzt? [snip] Gruß Eleu ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 11/27/2022 09:24:24Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/28/2022 04:56:16Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
28.11.2022 09:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2765 Bewertung: (448)
|
Hallo Eleu, auch wenn die Comfort Panel und die WinCC Advanced Runtime in V18 kein Update erhalten haben - hier erfolgt die Projektierung weiter als V17 - so ist trotzdem ein Update von WinCC Advanced auf V18 erforderlich. Zumindest hat es in meinem Test mit einer V17 Lizenz nicht funktioniert. Die Lizenzen der verschiedenen Engineering Pakete sind untereinander kompatibel. D.h. klassische Lizenzen lassen sich für Unified verwenden und Unified Lizenzen für die klassischen Geräte. Welche Lizenz wofür eingesetzt werden kann, ist in der Hilfe zu lesen. Online finden sich die Informationen hier (da das Handbuch der V18 noch nicht online ist, wird hier das Handbuch der V17 verwendet. Die Aussagen gelten für die V18 ebenso.) Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf