29.03.2023 08:36 | |
Beigetreten: 18.01.2023 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Funktioniert das auch mit DPRD_DAT und DPWR_DAT? Wir setzen ein Profinetgerät ein (merhere) mit einem fertigen Baustein vom Hersteller. Dort wird DPRD_DAT und DPWR_DAT verwendet. Dieser Baustein ist in meinem Baustein drin, den ich als Parameterinstanz benutzen möchte mit einem Array von Mulitinstanzen benutzen. Die Frage ist jetzt bekomme ich da Probleme mit dem lesen/schreiben vom Profinet, dass das alles im richtigen Bereich in meinem Array landet oder funktioniert das problemlos. Wäre das erste mal, dass ich Parameterinstanzen verwende. Wenn ichs nicht mit dem Array verwende brauch ich auch nicht wirklich die Parameterinstanzen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: U_0c97f70a-119e-44fe-b799-f4029bbe8314 am: 03/29/2023 09:11:54Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/29/2023 11:41:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf