08.09.2024 07:41 | |
Beigetreten: 26.02.2022 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
hi, Ich bin Anfänger in SPS und wollte seit gestern zum ersten Mal mit der S7-1200 ein wenig üben. Ich habe sie mit einem Netzteil, das von meiner alten LOGO stammt, eingeschaltet. Auch die LOGO und S7-300 kann ich damit einschalten. Von Anfang an blinkt die Error-LED rot, und die RUN/STOP-LED leuchtet grün, während die MAINT-LED aus ist. Ich kann die SPS bei der Online-Verbindung finden, und der Funktionstest „Blinken“ ist auch möglich. Allerdings steht bei der Diagnose zuerst „offline“. Nach dem Drücken der Online-Verbindung erscheint oben zwischen dem SPS- und PC-Symbol statt „offline“ die Meldung „nicht erreichbar“, und ein Symbol wie ein PC mit einem roten Kreuz wird angezeigt. Bei der Projektnavigation wird unter „lokale Module“ ebenfalls dieses Symbol angezeigt und „nicht erreichbar“ gemeldet. Hinweis: Diese SPS ist nicht neu, sondern stammt aus einem alten Projekt, das ich gebraucht erhalten habe, und sie war von Anfang an in diesem Zustand. danke für Ihre hilfe |
08.09.2024 10:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.02.2025 Beiträge: 34727 Bewertung:
|
Du hast doch hier mehr Screenshots gepostet und auch eine Antwort erhalten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.09.2024 13:08 | |
Beigetreten: 26.02.2022 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
ja weil ich keine richtige Antwort bekomme aber jetzt Problem wurde gelöst es war CPU V2.0 statt 2.2 |
08.09.2024 13:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.02.2025 Beiträge: 34727 Bewertung:
|
Und hier hättest du auch eine richtige Antwort erhalten, wenn du die gleichen Screenshots hochgeladen hättest. Denn keiner von uns hat eine Glaskugel ... Edit: |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/08/2024 13:53:09 |
|
Folgen Sie uns auf