14.04.2008 15:04 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich möchte eine ähnliche Kommunikation, wie hier (ISO on TCP) beschrieben, realisieren. Es geht um eine ISO-on-TCP-Verbindung zwischen einer CPU315-2PN/DP und einer CPU315-2DP mit CP343-1Lean. Vorab habe ich mich mit dem Beitrag 23579541 beschäftigt und zwischen der CPU315-2PN/DP und der CPU315-2DP eine TCP-Verbindung aufgebaut. Der Verbindungsaufbau findet aktiv durch die CPU315-2DP statt und wurde in NetPro projektiert. Für die CPU315-2PN/DP habe ich die Verbindung mit dem Open Communication Wizzard projektiert. Jetzt möchte ich aber keine TCP-Verbindung sondern eine ISO-on-TCP-Verbindung aufbauen. Das sollte doch möglich sein, oder?? Wie muss ich denn die TSAP-Adressierung für die CPU315-2PN/DP und die CPU315-2DP gestalten? Habe damit bisher noch gar keine Erfahrung und bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße Stefan |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.04.2008 16:13Neue Überschrift nach Splitting Referenz eingefügt |
|
14.04.2008 20:27 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, das war das Problem. In der Verbindungsprojektierung in NetPro hat die E002 gefehlt... ![]() Jetzt steht die Verbindung. Vielen Dank! Gruß Stefan |
14.04.2008 23:36 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Stefan, gut zu hören das es jetzt geht... so soll es sein. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf