16.01.2010 16:29 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo, In der Vergangenheit hat man mit Hubs gearbeitet wo das Netzt wirklich nur durch einem Teilnehmer gleichzeitig belegt war (shared medium). Das ganse hat sich als ein Bus verhalten und koennte man von Bus load sprechen. Jeder Teilnemer hat an der Bustlast beigetragen. Heute wird mit Switches arbeitet(Scalance X200/X300) sind switches wo Framesgleichzeitigauf unterschiedlichen Ports laufen koennen ohne Kollisionen zwischen Frames zu verursachen. Und die nicht beteiligte Ports haben auf dem Moment Last nul.Deswegen muss man mehr die Nutzung des Netzes nicht global sondernPort per Portanalysieren. Wird anhand voneinem Ratio "current traffic/max traffic per Port" eines Ports ausgedrueckt. Traffic kan man z.B. ausdruecken in Frames per second (fuer eine gewisse Frame Laenge), oder in Zeit, ... In Anhang habe ich einige Auszuege von Hanbuchern beigelegt. Eine interessante Angabe in WBM ist die Max. Utilization (Handbuch X200). "Max. Utilization: Displays the peak value of port utilization as a percentage (%)." DateianhangScalance X- manual extracts.pdf (289 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: jklm am: 16.01.2010 18:36Best regards |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf