Industry Online Support
Technical Forum
02.04.2012 09:20 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Interessant wäre vielleicht zu wissen, um welche S5 es geht. |
02.04.2012 09:27 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Sorry, es ist ein SiMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP. Ich habe schön auf Simatic S7 dieBeitrag erstellt. Danke
|
02.04.2012 09:37 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Hallo, ich habe nun dieses Thema hier von der Konferenz SIMATIC S5 / STEP 5 in die Konferenz SIMATIC S7 verschoben. Gleichzeitig schliesse ich dieses Thema hier, da die Frage auch im folgenden Thema veröffentlicht ist. Potentiometer um die Bestückungszeit stufenlos einzustellen Gruss O_Moderator |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf