09.09.2012 12:15 | |
Beigetreten: 05.09.2012 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Danke für den Hinweis. Ich galube, ich hab die Stelle gefunden. Zitat: "Inavlid IP Address (0.0.0.0) (APIPA) on Terminal Bus. Probably the network cable is unplugged! -> set RCE_DefaultState=RCE_FAULT" ich denke mal, es stört ihn, dass der Terminalbus auf DHCP steht. Der DHCP-Server hat wohl etwas gebraucht, um eine Adresse zu zuordnen und als der RedundancyControl-Service gestartet wurde, hat er so reagiert. Die Frage ist aber, warum auch auf der ES? Grüße Jürgen Dateianhangrestart.zip (124 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.03.2017 14:53 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von La_Fred wurde in ein separates Thema mit dem Titel Behavior of PCS7 8.0 when error occur gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf