05.06.2019 11:09 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Scorp, es sind nur ein paar Kleinigkeiten wie Eingang am Softwareschalter setzen und die richtigen Register auch in die Tabelle eintragen gewesen. Die Störmeldung ist nach dem Initialisieren vom Kommunikationsmodul (stromlos schalten) auch plötzlich weg gewesen. Was im Endeffekt die Ursache war, bleibt unklar. Meine Beobachtung: nach dem Einschalten ist zuerst die Pumpe da und fängt an bereits intern nachzuregeln, dann wird das Kommunikationsmodul erkannt und die Pumpe startet neu. In dem Moment, abhängig von gerade aktuellen Verhältnissen, kommt es zu Störmeldung. Ich habe einfach in mein richtiges Programm 35s. Verzögerung nach Stromwiederkehr, realisiert über Merker M8, eingebaut. Die Zeit wird bei mir eh fürs Auffahren der Absperrklappe benötigt. LG Boris DateianhangModbus_GF-Pumpe-Test_v2.zip (85 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf