31.12.2013 10:29 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen habe meine alte Logo 0BA05 DC12/24V gegen eine 0BA07 DC12/24V RCE getauscht. Ich kann das Programm übertragen. Auch das Programm funktioniert auf der Logo und arbeitet einwandfrei. wenn ich aber das Programm mit der Brille beobachten möchte, kommt die Meldung! "Online Test nicht möglich, Die Schaltprogramme auf dem Gerät und in der Software sind nicht identisch. Zum Durchführen eines Online-Tests müssen Sie das Schaltprogramm übertragen: PC-->Logo, Logo PC." Wenn ich das Programm von der Logo zum Pc übertrage ist es möglich das Proramm zu beobachten. Nur da sind die gazen Beschreibungen und Texte weg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! DateianhangLogo_Programm_Haus_Preckwinkel_0ba07.zip (115 Downloads) |
Folgen Sie uns auf