27.04.2008 22:38 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Kann man sich die 5V von der seriellen Schnittstelle holen? Viele Grüße, Ralf. |
28.04.2008 08:32 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, bei S7-200 gibt es nur 5V für den Rückwandbus. Du brauchst also ein zusätzliches 5V Netzteil. Gruss Helmut |
28.04.2008 13:53 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Helmut, danke für Dein Feedback. Kannst Du mir sagen, was ein Rückwandbus ist? Viele Grüße, Ralf. |
28.04.2008 15:24 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo ralf, der rückwandbus ist der bus,mit denen die peripherie und zusätzliche baugruppen an die CPU angebunden werden. bei der S7200 ist das wenn ich mich nicht irre ein flachbandkabel, welches an der seite steckbar ist. bei der S7300 hast du brückenstecker, welche an der unterseite der baugruppen steckbar sind und bei der S7400 ist der rückwandbus im rack, wo die baugruppen gesteckt werden verbaut. viele grüße sven p.s.: patrick war schneller mit tippen... |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 28.04.2008 15:25...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
29.04.2008 06:58 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
da bin ich mir nicht sicher. ich denke, das wird eher die trägerspannung für die protokolle (kommunikation) sein. eventuell kannst du diese "misbrauchen". ist aber mit sicherheit nicht dafür gedacht. wichtig wäre da ja vor allem, welche leistung du da ziehst und wieviel die schnittstelle da abkann... ich würd dir ein netzteil empfehlen, so wie schon mal weiter oben gepostet wurde. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf