13.07.2020 13:37 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich möchte gerne mit 4 Netzwerkeingängen (Jeder Netzwerkeingang ist ein Schalter) am Analog Mux einen Wert ausgeben. Wie bekomme ich dass hin, dass jeder Schalter einen Wert am Analog Mux ausgeben kann? Der MUX hat ja nur zwei Eingänge (S1 &S2) NI4 > P1 ausgeben NI5 > P2 ausgeben NI6 > P3 ausgeben NI7 > P4 ausgeben
Danke euch! VG DateianhangLüftersteuerung.zip (53 Downloads) |
13.07.2020 13:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33103 Bewertung: (4085)
|
Hier ein möglicher Lösungsvorschlag.
DateianhangAnalog-MUX_0BA8.Standard.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf