11.09.2013 11:55 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, beim Spiel 4-gewinnt gewinnt doch der Spieler, der als Erster 4 Steine in einer Reihe (Senkrechte, Diagonale oder in der Waagerechten) gelegt hat. Für einen Anfänger schon eine ziemliche Herausforderung. Bei diesem Brettspiel müßte man zuerst eine Matrix definieren, z.B. über eine Array-Variablen abfragen, welche Elemente der Array-Variablen belegt sind, also "0" oder "1" haben. Dann müßten noch die Bedingungen bzw. die Verknüpfungen für die "4 in einer Reihe" programmiert werden. Zur Unterstützung bietet vielleicht der folgende FAQ Hilfe, wo mit dem AT-Befehl auf die einzelnen Elemente einer Array-Variablen zugegriffen werden kann. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21947945 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf