09.07.2021 19:57 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo, ich stehe vor einem gleichen Problem. Ich habe eine 6ES7214-1AE30-0XB0 (S7-1214DC/DC/DC) und finde sie im TIA16 nicht gelistet und kann somit auch nicht damit arbeiten. Auch im neuen V16_HSP-Package ist sie nicht gelistet. Auch ich habe sie zu Testzwecken gebraucht gekauft. Sie ist ja nun schon ein paar Jahre alt und Siemens hat sie nur noch als Ersatzteil gelistet. Ich verstehe obiges Zitat nicht. Was heißt kundenspezifisch? Kann man mir das näher erklären? Ich dachte eigentlich das alle Steuerungen gleich sind. Wieso werden die CPU`s der neueren Generation S7-1200 und S7-1500 die schon etwas älter sind nicht in den neuen TIA`s mitgezogen? Ich habe den Eindruck das mit jeder neuen TIA Version die etwas älteren Modelle gleich mit gekillt werden um immer neuere CPU`s zu kaufen zu müssen. Gruß raz ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/12/2021 08:49:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf