03.07.2011 20:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe gerade für ein anderes Forum ein Beispielprogi zur Ansteuerung einer 7-Segmentanzeige erstellt, welches ich euch nicht vorenthalten wollte. Da ich zur Erstellung meine alten Unterlagen aus Schulzeiten verwendet habe, ist das Progi in KOP programmiert. Die Vorgabe der Ziffer erfolgt über I1-I4 und wird mit Hilfe des Karnaugh-Plans für die Anzeige umgewandelt. Vielleicht hat je jemand Bedarf oder nur Interesse. Mit der Logo wäre immerhin eine Spielstandsanzeige von 0:0 bis 9:9 möglich. Nutzt man die zwei verbelibenden Ausgänge für eine Anzeige in der Zehnerstelle 1 oder aus, ist sogar bis 19:19 machbar. Über Transistorausgänge wäre vielleicht sogar eine Multiplexanzeige machbar falls das die Zykluszeit ermöglicht ohne das ein zu großes Flimmern entsteht. DateianhangSiebensegmentanzeige2.zip (204 Downloads) |
06.07.2011 17:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, es gibt dazu bereits Lösungen hier im Forum und Beispiele im SIEMENS Produkt Support...vgl Dateianhang.. MfG Betel Dateianhangdecimal_bcd_converters.zip (221 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf