22.02.2015 15:20 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo liebes Forum, Weiterhin ist merkwürdig, dass alle Programme vom Postprozessor die gleiche Struktur bekommen und In der Beispiel.txt habe ich mal den Anfang eines solchen Programms hochgeladen. Hier zeigte der Alarm auf Satz N174. Nachdem ich dann N168-N174 auskommentiert hatte lief das Programm ohne Probleme. Es gab aber auch schon den Fall, dass die Alarmmeldung auf Satz N87 verwies. Auch hier konnte durch Auskommentieren von N85-N87 das Problem behoben werden. Im Voraus schon mal Vielen Dank für eure Hilfe. DateianhangBeispiel.txt (116 Downloads) |
23.02.2015 10:14 | |
Beiträge: 391 Bewertung: (50)
|
Um das helfen zu können wäre es wichtig den NC Software stand zu kennen, und eines der Programme was diesen Fehler verursacht.
|
23.02.2015 10:18 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:20:53~(‾▿‾)~ |
|
26.02.2015 01:33 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Habe inzwischen ein wenig probieren können. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Fehler scheinbar nur dann auftritt wenn ein Programm von Extern abgearbeitet wird. (Wie gesagt nicht immer sondern nur in wenigen Fällen.) Ist es in der NC geladen wird kein Alarm ausgegeben. STOPRE hat leider nichts gebracht. Die angehängte Datei Schachtelung_N178.txt verweist in der Alarmmeldung auf die Zeile N178. Dabei reicht es, den in N175 stehenden WRITE Befehl auszukommentierten, damit das Programm ohne Alarmmeldung ausgeführt wird. DateianhangSchachtelung_N178.txt (132 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_688423 am: 26.02.2015 01:36:51 |
|
26.02.2015 08:26 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:21:02~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf