10.06.2009 19:28 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo, habe mal mein gestern angekündigtes Problem angehängt. Zähler B009 und B011sollen bis zum eingestellten Wert, hier 10, bei Habe so lange drauf gesehen das sich das Hintergrundgitter fast ins Auge eingebrannt hat, sehe aber den Fehler nicht. Hat jemand eine Idee? MfG. ring24h DateianhangCousortasten_Zaehler_Display_001.zip (117 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 10.06.2009 20:30gesplittet und umbenannt Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
12.06.2009 15:31 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo ring24h habe deinen Entwurf geändert hoffe das die Funktion nun deinen Wünschen näher kommt. jmmj DateianhangCousortasten_Zaehler_Display_002.zip (128 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.06.2009 16:45 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo ring24h freut mich das ich helfen konnte, habe noch weitere Änderungen vorgenomen und konnte 2 Blöcke einsparen. Grüße jmmj DateianhangCousortasten_Zaehler_Display_003.zip (107 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf