11.01.2020 07:52 | |
Beigetreten: 10.12.2014 Letzter Bes: 09.08.2023 Beiträge: 90 Bewertung:
|
Hallo … Ich brauche einen guten Tipp um mit den Adressbereichen auszukommen: Hintergrund: altes Bauernhaus ..3000 qm Grundstück und 8 Logos die Signale austauschen. Beispiel: der Bewegungsmelder in Steuerung A wird auch genutzt für Steuerung B und E Das funktioniert alles …und ist stetig gewachsen. Bei der Projektierung war ich damals sehr "verschwenderisch" mit den Netzwerkadressbereichen für den Datenaustausch. Das muss ich nun alles neu aufziehen und anders strukturieren, da ich mit den Adressbereichen ans Limit komme. Mit LWE bin ich angefangen über eigene Webseiten die Zeiten der Beleuchtung einstellbar zu machen. Jede Logo bekommt eine eigene Webseite wo man alle Schaltzeiten ändern können soll. Mein Problem : Die Auswahl der Tage und je Schaltuhr 3 x Ein und Ausschaltzeiten nehmen so viele Adressen in Anspruch dass ich sehr schnell bei V800 angelangt bin. Frage 1: IB 1 und IB 2 aus Steuerung A sende ich an V50.0 …7 + V51.0...7 in Steuerung B IB 1 und IB 2 aus Steuerung A sende ich an V60.0 … 7 + V61.0...7 in Steuerung E Könnte ich auf der Empfangsseite in Steuerung B und E als Empfangsfach auch V50.0 ..7 und V51...7 nutzen ? Bin leider nicht zu Hause und kann es deshalb nicht ausprobieren. Doch bevor ich mir die ganze Arbeit mache wäre es gut zu wissen ob das funktioniert. Frage 2: Bei der Webseitenprojektierung mit LWE gelten die Adressen doch im gesamten Netzwerk oder kann ich die Bereiche für z.B. V200.0 bis V800.0 in jeder Logosteuerung separat nutzen ? Ich muss ja eh für jede Logo eine eigene Webseite erstellen Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung mfg Cord anbei ein Bild von meinem Aufbau ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Troedler66 am: 01/11/2020 07:53:53Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/13/2020 07:51:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.01.2020 08:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2023 Beiträge: 30871 Bewertung:
|
Gern geschehen. Wünsche ebenfalls ein schönes Wochenende. |
Folgen Sie uns auf