09.05.2014 18:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Wie 190B schon beschrieben hat, mußt du die einzelnen Programme in einem zusammenfügen. Da du in jedem der einzelnen Programme aber sicher immer die gleichen Ausgänge genutzt hast, würde die Softwre beim Einfügen des nächsten Programms die dortigen Ausgänge fortschreiben, so das nach den dritten oder vierten Programmteil die Gesamtzahl von 16 Ausgängen erreicht ist. Du mußt also die einzelnen Ausgangssignale per OR zusammenfassen und auf den Ausgang führen. Dort wo du im Programm das High-Signal hast, mußt du jetzt entweder ein Eingangssignal oder eine andere Bedingung anhängen, damit immer nur ein Programm abgearbeitet wird. Alles verstanden? Falls nicht, siehe Anhang! Ist der Schalter an I1 offen, wird Programm 1 abgearbeitet und bei geschlossenem Schalter dann Programm 2! DateianhangProgrammumschalter.zip (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.05.2014 18:26 |
|
09.05.2014 18:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Willst du, oder mußt du auf Schalter verzichten? Du kannst die einzelnen Programme auch mit den Cursortasten umschalten! Geht es nur um die Schaltzeiten, so lassen die sich auch anders umschalten. Per Analog-MUX, Tastenvarianten und Verweis lassen sich unterschiedliche Zeiten an die Schaltglieder übergeben! DateianhangProgrammumschalter2.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.05.2014 18:30 |
|
09.05.2014 18:29 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ohne externe Taster/Schalter kannst unterschiedliche "Programme" bzw. Programmteile nicht anwählen. |
09.05.2014 18:34 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Aber sicher. |
Folgen Sie uns auf