19.09.2018 09:30 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Servus, NEIN das LOGO! AM2 AQ braucht 24V. Akzeptiert ab 20,4V. |
19.09.2018 10:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Ich verstehe dich so, dass du die LOGO! mit 12 VDC betreiben willst. Wenn das so ist, benötigst du einen DC/DC-Wandler, welcher dir aus 12 VDC dann 24 VDC erzeugt. Der braucht aber keine große Leistung erbringen. Im Anhang das Beispiel. DateianhangVariable_Verstärkung_0BA8.Standard.zip (45 Downloads) |
Folgen Sie uns auf