07.06.2013 15:49 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hier mal ein Beispiel: Annahme: Dein Sensor 0 ...5V misst 0....500 Ltr. Viel Spaß DateianhangRaGu89.zip (96 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.06.2013 15:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Beispiel dazu! Durch die Scalierung des Sensors mit Gain 2,0 wird bei 5V die Anzeige von 100% erreicht. Die beiden Schwellwertschalter begrenzen den oberen und untern Füllstand und setzen bei erreichen der Marke den Ausgang zurück! Über den dritten Eingang ist ein Stop des aktuellen Vorganges möglich! DateianhangFüllstand.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.06.2013 16:06 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Ist es ach möglich mit Kommazahlen zu arbeiten? Ich würde gerne eine genauere Skalierung vornehmen. lg |
07.06.2013 19:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So etwa? Mit den Eingängen I4 und I5 bzw. I6 und I7 werden zwei Zähler von 0-1000 (0,0 - 100,0cm) auf und abgezählt. Dieser Wert wird in die Schwellwertschalter übernommen. Was noch fehlt ist eine Verriegelung die verhindert, das die OG kleiner ist als die UG! PS: An der Anzeige Stand siehst du das die Auflösung nur 0,2cm beträgt. Den Schwellwert kannst du zwar in 0,1cm Schritten einstellen, es erfolgt aber eine Schaltung in 0,2cm Schritten. Stellst du also x,5 cm ein, erfolgt die Schaltung beim Füllen bei x,6 und beim Ablassen bei x,4cm. DateianhangFüllstand2.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 07.06.2013 20:10 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.06.2013 20:57 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, inzwischen sollte doch bekannt sein, dass ein Blick in die Schaltungssammlung sehr hilfreich sein kann... ...seht also mal hier - ihr findet die grundlagen der Analogeingangs-Skalierung zusammengetragen: "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!" MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf