24.07.2018 11:53 | |
Beigetreten: 01.08.2017 Letzter Bes: 06.12.2021 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Also da ich keine Lösung bzw. Antwort bekommen habe, wie ich einen variablen Startwert in die Rampe bekomme, habe ich nun eine Rampe mit einer Arithmetischen Funktion verknüpft und habe so eine Rampenfunktion, bei der ein variabler Startwert auf 0 herunter läuft. In die Arithmetischen Funktion wird der Analogwert zum Zeitpunkt der Stop-Taster-Betätigung als Minuend geladen. Das so grob umrissene Programm lade ich mal im Anhang hoch. Viele Grüße Max_at_Work DateianhangAnsteuerung DC Motor_2.zip (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf