Industry Online Support
Technical Forum
04.06.2008 11:17 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, prinzipiell ist dies möglich. DasPanel und die Steuerung benötigen eine eindeutige Teilnehmer Adresse im Profibus-System. Die verschiedenen Anschlussboxen haben keine Teilnehmeradresse aber eine eigene BOX-ID. Wenn mehrere Mobile Panel eingesetzt werden, dann sollten diese alle eine unterschiedliche Teilnehmeradresse haben, da es bei einem Parallelbetrieb sonst zu einer Kollision auf dem Bus führt. Weiterhin solltest Du folgenden FAQ beachten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24640859 Bei Nutzung des internen Akku ist folgender FAQ noch relevant: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24480066 Ich weiß zwar nicht, welches Mobile Panel Du einsetzt, aber ich würde mal im Handbuch auf den Support Seiten von Siemens nachschauen. Dort findest Du noch weitere Informationen. Bye |
Folgen Sie uns auf