03.09.2021 13:47 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Im Beitrag "Wunschliste TIA Portal V18…2x (STEP 7)" wurde Feedback gegeben, dass auf Basis von Kommentaren der Bits eines DBs automatisch Meldungen im HMI generiert werden sollen. Es ist nicht möglich HMI-Meldungen auf Basis der Kommentare eines Bits innerhalb eines Datenbausteins zu generieren. Um Meldungen von der PLC ausgehend im HMI auszulösen, kann alternativ die Option "ProDiag" oder die Anweisung "Program_Alarm" genutzt werden. ProDiag Mit ProDiag können Überwachungen für unterschiedliche Störungen angelegt werden. Die Überwachungen werden an Variablen vom Datentyp Bool in einem Global-DB, in der Variablentabelle oder in Funktionsbausteinen parametriert. Die zugeordneten Meldungen liefern spezifische Informationen zur Überwachungsart, zum Ort und der Ursache der Störung.
Program_Alarm Mit der Anweisung "Program_Alarm" (PLC) kann ein Signal überwacht und bei einem Signalwechsel eine Programmmeldung generiert werden. -> Signalwechsel
von 0 auf 1 = kommende Programmmeldung wird generiert Die Programmmeldung wird jeweils synchron zum Programmablauf ausgelöst. An die Programmmeldung können bis zu zehn Begleitwerte angehangen werden.
Der Vorteil der beiden Varianten besteht darin, dass keine HMI-Meldungen im HMI projektiert werden müssen. Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf