21.11.2015 19:17 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, Leider ist mir in meiner Schaltung ein weiteres Problem aufgefallen. Es handelt sich um den Teil des Wasser wechseln (Abwasser/ Frischwasser).- Schalter sind I15, I16und I21 In der Simulation klappt auch der Wasserwechsel aber in der Realität leider nicht. 1. Über die Zeitschaltuhr ist alles OK nur der Sensor (I21) schaltet bei max im Behälter nicht ab. Komisch ist, das wenn ich den Sensor aus dem Behälter nehme starten beide Pumpen ohne das eine Anforderung von Schalter und Uhr vorhanden ist. 2. Der Schalter für den manuellen Wasserwechsel funktioniert in Realität auch nicht (in der Simulation ist alles OK. Vielleicht kann mir jemand noch mal helfen. Besten Dank DateianhangSchaltplan1.2.rar (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf