Industry Online Support
Technical Forum
02.08.2013 11:35 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, so weit wie ich mich damit auskenne, ist ein"Anwenderdatentyp" nur in Verbindung mit einem Bildbaustein nutzbar. Habe mir diesen Beitrag noch mal dazu angeschaut http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68014632 Kurze Anmerkung. Der "Anwenderdatentyp" ist ja ein direktes Abbild des zugehörigen STEP 7 Datenbausteins. Somit hast Du doch eine Variable, die du archivieren kannst, oder? Gruß |
02.08.2013 12:56 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, hier noch ne Info. Du verwendest ja STEP 7 und WinCC (TIA Portal) Der Beitrag ist nicht schlecht.-> "Quellenimport..."Kann die Arbeit erheblich erleichtern. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73502293 Gruß, |
Folgen Sie uns auf