21.12.2016 12:24 | |
Beigetreten: 14.05.2015 Letzter Bes: 30.07.2020 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo liebe LOGO-Gemeinde, beim Programmieren eines Schrittschaltwerkes bin ich auf eine LOGO-Konvention gestoßen, die ich nicht so recht begreifen kann. Weshalb muss bei einer Arithmetischen Anweisung der analoge 'Ausgang' mit einem Merker abgeschlossen werden, obwohl dessen Parameter bereits mit anderen Bausteinen verlinkt sind ? In meiner Anwendung bedeutet das, dass durch mehrfachen Aufrufs eines UDTs alle analogen Merker verbraucht sind. Obwohl bei diesem Programm nicht annähernd alle Baustein- und Speicherressourcen gebraucht sind, ist für einen weiteren UDT-Aufruf das Ende der Fahnenstange bereits erreicht !. Im Simulationsmodus der LOGO-Soft kann man auf die Analog-Merker verzichten !? Vielleicht hat da jemand eine Antwort darauf..... DateianhangSchaltwerk-Analog.zip (46 Downloads) |
21.12.2016 18:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo Monsterhicks! Da die Logo Analogsignale eh nur mit 10 Bit (0-1000) auflöst, geht das auch weniger aufwendig, wenn ich deine Schaltung richtig sehe! Siehe Anhang! Dateianhang12 Bit AD.zip (54 Downloads) |
21.12.2016 18:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Willst du die Werte höher 1000 eines Zählers auf diese Weise darstellen, geht das ebenfalls über den VM-Bereich. Dazu einfach per VM Zuordnung den Zählerwert einem DW zuordnen und die Netzwerkeingänge entsprechend adressieren! Siehe Anhang! Dateianhang12 Bit AD mit Zähler.zip (80 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.12.2016 13:21 | |
Beigetreten: 14.05.2015 Letzter Bes: 30.07.2020 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank erst einmal für Eure Antworten, ich gebe zu, diese 'Schaltung' kommt ein wenig aufgeblasen daher, aber es sollte ja nur ein Experiment sein, ein frei parametrierbares Schrittschaltwerk zu bauen. (Habe hier im Forum mal gelesen, dass jemand so etwas bei der LOGO vermisst.) Der Zähler gibt in diesem Falle die Schritte von 0-19 an die UDTs aus (s. Doku-Anhang).In diesem Zusammenhang bin auf das Ding mit den Merkern gestossen. Denn dieses Konzept könnte auch anders herum funktionieren, indem das Schaltwerk div. Maschinen ansteuert und während des 'Schaltlaufes' Rückmeldungen der Maschinen überwacht. Doch da war mit den Merkern leider Feierabend !! Gruss in die Runde ! (-; DateianhangDoku_Schaltwerk-Analog.pdf (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf