28.04.2014 21:45 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein Programm zur Zählung von Körnern eines 4-reihigen Maissägerätes geschrieben. Neben einer Füllstands- und Drehzahlüberwachung, gibt es auch einen Hektarzähler. Die Maschine legt alle 13 cm ein Korn ab und hat eine Arbeitsbreite von 3 m. Mit Hilfe dieser Werte habe ich über eine Arithmetische Anweisung einen Hektarzähler eingefügt. Das Problem ist, dass der Zähler bei 1,278 ha stehen bleibt. Das ist immer der Fall, wenn ich 32756 Körner ausgelegt habe (32756*39/10000). Hat jemand eine Idee, wieso die Arithmetische Anweisung nur bis zu diesem Wert funktioniert. In der Regel werden pro Saison mehr als 3.4 Mio. Körner ausgelegt. Bis zu diesem Wert sollte auch der Hektarzähler funktionieren. Gruß Hans DateianhangMonosem_V0.1.3.zip (45 Downloads) |
29.04.2014 19:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Hans, deine Maßnahmen sind nicht erforderlich (!!!), denn a) Eine Schaltung zur Erweiterung der Stellen eines Zählers habe ich bereits veröffentlicht (vgl. auch Dateianhang hier). b) Wie man bei der selben Zählgenauigkeit (bei 1 ha Anzeigeauflösung) auch eine Anzeigeauflösung von0,01 ha erreicht (bei maximal 8,4 Mio. Körnern/Impulsen), zeigt die die Schaltung im Dateianhang.. MfG Betel DateianhangDEMO_Arithmetische_Anweisung_stoppt .zip (51 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.04.2014 23:19 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Das ist ja hervorragend. Ich werd das gleich morgen mal mit copy&paste einfügen und testen. Danke schon mal an alle Unterstützer. Gruß Hans
|
Folgen Sie uns auf