07.09.2023 13:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33629 Bewertung:
|
Lade mal dein Programm als ZIP-Datei hoch. |
07.09.2023 13:48 | |
Beigetreten: 07.09.2023 Letzter Bes: 08.09.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, Hier ist das Programm. Bitte nicht erschrecken. Ist eine Weile her das ich mit Logo programmiert habe und wie gesagt in der Simulation funktioniert alles auch die Anzeige bei TD Display. Zeit ist aktuell auf 10sekunden eingestellt zum testen. Sollte später auf 1 Stunde umgestellt werden Vielen Dank DateianhangGaszähler_V1.zip (79 Downloads) |
08.09.2023 06:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33629 Bewertung:
|
Da du ja dein Problem gelöst hast, musstest du ja ein geändertes Programm auf die LOGO! übertragen. Ohne SD-Karte hat der Data Log in der LOGO! nur einen kleinen Pufferspeicher von 1024. Lese dir mal den PDF-Anhang durch. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2022_07 xxxx8-0BA1 Seiten 279+280.pdf (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf