21.06.2021 17:13 | |
Beigetreten: 12.05.2014 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein Basismodul 24 CEo mit 2 Erweiterungsmodule DM1624 seit 2 Jahren am Laufen. Habe nun festgestellt, dass die Ausgänge der Erweiterungsmodule nicht mehr schalten. Die Eingänge funktionieren aber. Hatte gestern schon zwei Ersatzmodule bestellt. Nun kamen mir Zweifel, dass wirklich beide Module gleichzeitig defekt sind. Habe eines der Module an anderem Basismodul getestet. Es funktioniert doch noch. Ist nun wirklich das Basismodul defekt? Oder was könnte da noch sein? Da am Basismodul selbst, ja die Ein und Ausgänge funktionieren. Nur die Ausgänge an den Erweiterungsmodulen nicht! Burxel ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/22/2021 08:36:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf