29.02.2020 08:04 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit dem auslesen der Werte zwischen einer Logo 8 (neuste Firmware) und einem PAC 3200T (neueste Firmware). Die Kommunikation zwischen den beiden funktioniert einwandfrei, ich kann auch Werte auslesen funktioniert alles. Aber die von Siemens angebene Adresse (Offset siehe Anhang) passt nicht zu meiner eingebenen Adressse siehe zweites Foto. z.B bei mir VW8 für Spannung L1-N im Siemens Handbuch aber VW1? Wie kann das sein? Es verschiebt sich alles, L2-N VW10, L3-N VW 12 usw............. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangDokument1.pdf (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/02/2020 09:58:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.02.2020 08:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 33133 Bewertung: (4094)
|
Kennst du diese FAQ von Siemens: Wie können Sie mit der LOGO! 8 Messdaten eines SENTRON PAC3200 über Modbus TCP/IP erfassen? |
Folgen Sie uns auf