02.08.2011 21:41 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, DateianhangFB2.pdf (74 Downloads) |
03.08.2011 13:19 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo Erich Honecker, die Schleife wird wohl deshalb nie fertig, weil innerhalb dieser Schleife keine weitere Flanke mehr erkannt werden kann (der Eingang #plus kann sich ja in der Schleife nicht mehr ändern) Vielleicht kannst Du uns auch noch mitteilen, was der Zweck dieser Schleife ist. Evtl. läßt sich dann leichter eine Lösung finden. Meine Vermutung ist, dass Du so etwas ähnliches machen möchtest [code] U #start SPBN m11 //Flankenauswertung U #plus FP #flanke U #flanke SPBN m11 //Maximalwert prüfen L #max //input L #zaehl //stat >I SPBN m11 //Hochzählen L 1 +I T #zaehl m11: NOP 0 [/code] Hoffe das hilft Dir weiter! Gruß yy1 |
Zuletzt bearbeitet von: yy1 am: 03.08.2011 13:46Zuletzt bearbeitet von: yy1 am: 03.08.2011 13:44code Zuletzt bearbeitet von: yy1 am: 03.08.2011 13:25 |
|
Folgen Sie uns auf