29.02.2020 11:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201)
|
Ich wollte ja nur darauf hinweisen. Hier mal ein Vorschlag. DateianhangSollwertvorgabe_fuer_FU_0BA8.Standard.zip (44 Downloads) |
29.02.2020 11:40 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Oder eine andere Variante, da ich sie bereits vorm Eintrag von ixo65 in Bearbeitung hatte. Zugegebenermaßen sind es bei mir aber keine 5%-Schritte, sondern 5Hz-Schritte mit einem Zähler gelöst. Könnte man auch mit leben und ist übersichtlich. M.f.G. Scorp DateianhangBandschleifer1.zip (34 Downloads) |
29.02.2020 11:41 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die superschnelle Hilfe! Genau so hab ich mir das Vorgestellt! Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf