06.02.2019 12:59 | |
Beigetreten: 21.09.2016 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich betreibe einen S210 mittels TO Positionierachse (Telegramm 105, Safety Telegramm 30 und Zusatztelegramm 701). Über das Telegramm 701 kann ich einen Bremsentest ausführen, was auch soweit funktioniert. Beim aktivieren eines Teststopps geht das TO allerdings in Störung (der Teststopp Timer wird im Umrichter aber zurückgesetzt) und muss quittiert werden. Kann man diese Störung irgendwie umgehen? Vielen Dank! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.02.2019 09:20:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.02.2019 12:41 | |
Beigetreten: 07.02.2018 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 181 Bewertung:
|
Hallo, Wenn während das TO Eingeschaltet ist, ein Teststop ausgelöst wird, dann ist das gleich zu sehen wie eine STO Auslösung. Das das TO einen Fehler meldet ist also völlig berechtigt. Ich gehe davon aus, das Fehler MC 421 ausgelöst wurde, oder? Viele Grüße, Technischer Support für SINAMICS S210 |
Folgen Sie uns auf