24.07.2020 10:15 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050)
|
hi, Die die EA-Daten der Ports eines Masters sind doch immer gleich lang. Man kann doch nicht für Port 1 einen größeren EA-bereich definieren als für Port 2. Je nach dem wie du dein IO-Link Gerät projektiert hast, sind die PQI demnach immer an der selben Stelle. Darauf wird sogar im Handbuch hingewiesen, z.B. hier das von IO-Link Master der ET200SP: SIMATIC ET 200SP Kommunikationsmodul IO-Link Master CM 4xIO-Linkin einer älteren Version des Handbuchs war sogar mal dabeigestanden: Je nach Projektierung liegt das PQI-byte damit im Prozessabbild der Eingänge an byte 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 32 oder 33. hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf