Industry Online Support
Technical Forum
01.01.2012 21:54 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich habe vor, eine Hallenbeleuchtung mit einer LOGO zu erstellen. Das geht auch soweit ganz gut, aber ich schaffe es nicht ein Problem zu lösen. Wenn eine Zone eingeschaltet ist und ich danach auf den Taster Alle ON/OFF drücke gehen die Lamen die an sind aus und die Lampen die AUS sind gehen an. Ich habe keine Idee wie ich das machen könnte. Kann mir jemand helfen? DateianhangHallenbeleuchtung.zip (68 Downloads) |
01.01.2012 22:24 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Was wollen sie? So geht es nicht, was sie wunchen ist nicht zu machegen. Sie mussen 2 taster machen, eine taster alle ON und und die andere taster alle OFF. DateianhangTaster1.zip (54 Downloads) |
02.01.2012 11:12 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke für die Hilfe. |
02.01.2012 11:13 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Für was sind denn die ganzen Zeiten da? Vor allem das Treppenhausrelais nach dem Zentraltaster? |
Folgen Sie uns auf