19.07.2022 20:38 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3076 Bewertung: (505)
|
Hallo Rebekka, in folgendem FAQ findest du die Dokumentation, die eine Beschreibung des TimerSwitch enthält: Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) für SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) und SIMATIC S7-1200 / S7-1500 Der Typ USint wurde vermutlich gewählt, da die Zahlen für Stunde, Minute, Tag und Monat nicht arg gross werden und mit dem "kurzen Integer ohne Vorzeichen" weniger Speicher benötigt wird als mit einem normalen Integer. Je nachdem wie die Anforderungen genau sind, können die Pumpen mit dem Baustein z.B. täglich für einen bestimmten Zeitraum angesteuert werden. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Folgen Sie uns auf