30.12.2016 09:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4069)
|
Hier eine mögliche Lösung. Wenn du dir vor einer Programmänderung die Werte notierst, kannst du über das Display die Werte wieder vorgeben.
DateianhangBetriebsjahreszähler_0BA8.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.12.2016 12:26 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
So ewtas?Dateianhangurenteller.zip (46 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.12.2016 18:28 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Einer der beiden werde ich wohl benutzen ! Danke an die Ersteller und ein guten Rutsch ins neue Jahr 2017 ! |
30.12.2016 20:04 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Hallo noch mal in die Runde Habe diese Variante noch gefunden hat halt weniger Blöcke und sollte auch gehen. Könnte das mal jemand kontrolieren ob das funktioniert,kann irgendwie kein Zeitsprünge von1 Jahr machen,warum auch immer. DateianhangBSZ.zip (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 30.12.2016 20:05:39 |
|
30.12.2016 21:37 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Mein Bauchgefühl zeigt an, dass die Jahre nicht richtig in diesem Programm gezählt. Nur ein Betriebsstundenzähler für Stunden und Jahre wollen, dann ist hier ein einfaches Programm, basierend auf dem vorherigen. Ich habe nicht das Jahr warten oder Zähler ordnungsgemäß funktioniert. Dateianhangurenteller2.zip (39 Downloads) |
31.12.2016 10:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4069)
|
So sollte es klappen. Da der Betriebsstundenzähler die Zeit misst, wie lange der EN-Eingang angesteuert wird und nicht die Zeitdifferenz der Uhrzeiten zwischen Ein- und Ausschalten auswertet, hilft dir das Verstellen der Uhr nicht. Da musst du schon ein echtes Jahr warten..... DateianhangBSZ_V2.zip (42 Downloads) |
Folgen Sie uns auf