Industry Online Support
Technical Forum
06.10.2008 09:35 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, schau Dir doch am besten mal folgenden FAQ an -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24372078 Der Bereichszeiger besteht ja aus einer Länge von 4 Worten. Es muss also kein spezieller Aufruf in flexible projektiert werden. Schau Dir auch mal die Online Hilfe zum Bereichszeiger "Bildnummer" an. In diesem Bereichszeiger schreibt "flexible"nur die aktuelle Bildnummer hinein, um so in der SPS zum Beispiel auzuwerten welches Bild der Bediener aufegrufen hat. Über den Steuerungsauftrag "51" wird aktiv über die SPS ein Bild am Panel aufgerufen. Das mal als Info. |
06.10.2008 18:09 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, da muss ich mich erst mal etwas hinein vertiefen. |
Folgen Sie uns auf