03.05.2015 09:00 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, im Anhang ist ein Auszug einer Sollwertvorgabe über Zeituhr. In der Simulation ist alles in Ordnung. Bei Analogkomparator kann ich mir mit eine "offene Klemme" aushelfen, aber bei der arithmetischen Anweisung müsste ich einen Analogen Merker verballern. Ober gibt es da eine andere Lösung DateianhangBlöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang.zip (108 Downloads) |
03.05.2015 13:16 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, das ist genau was ich gesucht habe |
Folgen Sie uns auf