Industry Online Support
Technical Forum
04.02.2011 18:47 | |
Beigetreten: 16.09.2010 Letzter Bes: 05.08.2021 Beiträge: 14 Bewertung: (7) |
Hallo, manuell funktioniert das Befüllen einer ComboBox so: - unter "Geometrie/Anzahl Zeilen" die Anzahl der benötigten Zeilen einstellen - Schrift/Index auf 1 setzen - unter Schrift/Text den 1. Text eingeben - Schrift/Index auf 2 setzen - unter Schrift/Text den 2. Text eingeben - usw. Komfortabler geht das Bearbeiten mit dem angehängten Excel-Tool: - die Excel-Datei öffnen. Es wird das Menü "Tools" eingefügt. - im Graphics-Designer das Bild mit der ComboBox öffnen - die ComboBox auswählen - zum Excel-Tool wechseln - im Menü "Tools/ Read ComboBox" anwählen - Bildname, Objektname, sowie die in der ComboBox vorhandenen Texte werden in der Tabelle angezeigt - Texte bearbeiten - "Index" muß ausgefüllt werden, die Nummerierung wird aber beim Schreiben neu erzeugt - im Menü "Tools/ Write ComboBox" anwählen - im Graphics-Designer müßten jetzt die Texte wie gewünscht eingetragen worden sein Mit freundlichen Grüßen Sam DateianhangComboBox.zip (130 Downloads) |
07.02.2011 11:38 | |
Beigetreten: 16.09.2010 Letzter Bes: 05.08.2021 Beiträge: 14 Bewertung: (7) |
Hallo Hollaender, ich hatte leider übersehen, das es unter WinCC 6.2 noch keine ComboBox gab. Ich vermute, es handelt sich um eine als DropdownBox konfigurierte TextList. Das entsprechende Tool dafür habe ich angehängt. Es funktioniert im Prinzip genauso. Zu beachten ist noch, das die Werte für "Range" hier korrekt eingegeben werden müssen. Mit freundlichen Grüßen Sam DateianhangTextList.zip (129 Downloads) |
07.02.2011 14:16 | |
Beigetreten: 06.11.2007 Letzter Bes: 05.07.2021 Beiträge: 57 Bewertung: (2) |
Sam, das tool ist wirklich Klasse!!! Also beide Daumen rauf!! Gruss aus Holland |
Folgen Sie uns auf